This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:使用 CapTIvate 技术实现数字键盘

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848616/msp430fr2633-implementing-numeric-keypad-using-captivate-technology

器件型号:MSP430FR2633

您好!

我已经为 MSP430FR2633微控制器设计了键盘 PCB、并在修改后尝试实施 Patvate 电话演示代码。

但无法检测是否按键。

我不使用触觉驱动器功能、我只想实现电容式触控按键。

请向我推荐解决方案。

我在 MSP430FR2633 microcontroller.e2e.ti.com/.../Captivate_5F00_Keypad_5F00_code.rar 中安装了所附的代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himani 您好!

    我建议从简单的开始创建 CapTIvate 设计中心项目、并按照您在 PCB 上的设计将电极分配到 MCU。  在设计中心中、生成 CCS 项目代码、对目标进行编程并查看按钮工作正常。  您很可能必须调整灵敏度才能使其正常工作。  在所有按钮都工作后、添加应用程序代码。

    以下是检查按钮何时按下的提示。  创建每次扫描按钮组时将自动调用的回调函数。  然后、您可以轻松检查是否按下了按钮。  请参阅 CapTIvate 设计中心指南、 软件一章、如何进行回调。

    如果您愿意、可以向我发送原理图和迷人的设计中心".ser"项目文件、我可以对其进行仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himani、

    几天以来,我一直没有听到您的声音,因此我假设您能够找到解决方案。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我尝试了您建议的方式、它是有效的。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我尝试了您建议的方式、它是有效的。

    感谢您的支持。

    但是、现在我对代码进行了一些更改、以获得3mm 距离的结果、并且会出现以下错误:

    1.#1965无法打开源文件"cs.h"  

    2.#1965无法打开源文件"driverlib.h"  

    3.#1965无法打开源文件"gpio.h"  

    4.#1965无法打开源文件"rom_driverlib.h"  

    这些错误以前在我构建程序时没有生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himani、

    如果使用 Code Composer Studio、请检查项目属性、并查看此处列出的路径是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himani、

    我没有听到您的声音,因此我假设您能够推进您的解决方案。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案、它确实起了作用