This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我为嵌入式系统实验室购买了电路板、我不知道它有什么问题、电路板没有按照编写的程序工作。 在不同的电路板(朋友的电路板)上使用了相同的程序、并且使用了相同的程序。 我将 Keil 软件用于该板。
上面没有任何跳线、电压大约为5V。
它是否与您和您的朋友拥有的板完全相同? 如果是、这与电路板的配置方式有什么不同吗?
在3.3V 处理器上、最好不是5V! 您如何供电?
它是同一个板。 我们被分配完成相同的程序。
该模块已连接到我的 PC。 5V 电源是否是问题所在?
如果您在输出引脚上测量5V 电压、是的。 测量 BoosterPack 接头上的3.3V 电压轨。
我想我不是在输出引脚上进行测量。 我正在处理报警器(GPIO 应用)、在本例中、4个 LED 连接到该应用、2个在板上、其余为非板载、4个开关连接。 当我们遇到开关时、应用程序应更改状态、该状态反映在 LED 上。 在我的案例中、所发生的是 LED 的板载和非板载连接未开启。 请帮我解决这个问题。
如果您只加载单板 LED 闪烁程序、它是否起作用?
如果拔下 LED 插头、在 BoosterPack 上的5V 总线之外的任何位置测量5V 电压、则 launchpad 会损坏。
如果是这种情况、解决方案是什么?
我之前要说的是、如果它与朋友的板配合使用、则是以下几个原因之一:
LaunchPad 损坏
您的 LED 接线错误。 (您是否接地?)
所有连接都很好、我已经接地。
-您在哪里测量5V 电压? 请拍摄电路板图片并插入箭头以清楚显示测量位置。
-您的电路板是否具有与正常工作的电路板完全相同的跳线等。
请注意、电路板对 ESD 敏感。 您似乎已将电路板放置在地毯上或类似的地方、这在 ESD 方面通常并不是最佳选择。 不在箭头指向的位置?
请注意、如果您在 USB 连接上进行测量、则会测量5V 电压、因为 USB 的规格是此电压。
我会将电压(所有跳线相等、运行相同的程序)与您的朋友板(正常工作的板)(在 LP 上显示的虚线上方)进行比较
以前、我在铁质桌上执行了我的程序、但这没有什么影响。 我认为电压不会流经所有的跳线、如果是这种情况、如何解决。
如果它是真正的导电工作台、您可能会将某些东西短路。 看起来您已经损坏了 LaunchPad、您应该尝试另一个。