This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848297/msp432p401r-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

我为嵌入式系统实验室购买了电路板、我不知道它有什么问题、电路板没有按照编写的程序工作。 在不同的电路板(朋友的电路板)上使用了相同的程序、并且使用了相同的程序。 我将 Keil 软件用于该板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyshnavi、

    您能否更具体地说明什么是什么以及哪些不起作用? 我无法帮助您了解您提供的信息。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我被分配为报警器(GPIO 应用)编写一个代码。 该应用需要4个 LED、两个板载 LED 连接到开关、另一个是板外 LED。 当我运行程序时、板载 LED 没有亮起、当我在朋友的 MSP432上尝试过相同的程序时、这两个 LED 都亮起。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyshnavi、

    这些接头上是否有跳线?  

    您是否使用了万用表来测量器件引脚上本应驱动 LED 的电压?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面没有任何跳线、电压大约为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否与您和您的朋友拥有的板完全相同? 如果是、这与电路板的配置方式有什么不同吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在3.3V 处理器上、最好不是5V! 您如何供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是同一个板。 我们被分配完成相同的程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该模块已连接到我的 PC。 5V 电源是否是问题所在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在输出引脚上测量5V 电压、是的。 测量 BoosterPack 接头上的3.3V 电压轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我不是在输出引脚上进行测量。 我正在处理报警器(GPIO 应用)、在本例中、4个 LED 连接到该应用、2个在板上、其余为非板载、4个开关连接。 当我们遇到开关时、应用程序应更改状态、该状态反映在 LED 上。 在我的案例中、所发生的是 LED 的板载和非板载连接未开启。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只加载单板 LED 闪烁程序、它是否起作用?

    如果拔下 LED 插头、在 BoosterPack 上的5V 总线之外的任何位置测量5V 电压、则 launchpad 会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是这种情况、解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前要说的是、如果它与朋友的板配合使用、则是以下几个原因之一:

    LaunchPad 损坏

    您的 LED 接线错误。 (您是否接地?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有连接都很好、我已经接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您在哪里测量5V 电压? 请拍摄电路板图片并插入箭头以清楚显示测量位置。

    -您的电路板是否具有与正常工作的电路板完全相同的跳线等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、电路板对 ESD 敏感。 您似乎已将电路板放置在地毯上或类似的地方、这在 ESD 方面通常并不是最佳选择。 不在箭头指向的位置?  

    请注意、如果您在 USB 连接上进行测量、则会测量5V 电压、因为 USB 的规格是此电压。  

    我会将电压(所有跳线相等、运行相同的程序)与您的朋友板(正常工作的板)(在 LP 上显示的虚线上方)进行比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以前、我在铁质桌上执行了我的程序、但这没有什么影响。 我认为电压不会流经所有的跳线、如果是这种情况、如何解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它是真正的导电工作台、您可能会将某些东西短路。 看起来您已经损坏了 LaunchPad、您应该尝试另一个。