This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:根据我们的产品需求调整参考设计

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6043, TIDA-01526, TMP116, TIDA-010002, MSP430F5528, TIDA-01002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/831270/evm430-fr6047-adapting-reference-design-to-our-product-needs

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047MSP430FR6043TIDA-01526TMP116TIDA-010002MSP430F5528TIDA-01002

我们将了解如何将 MSP430FR6047或 MPS430FR6043超声波控制器用于水安防系统的水表/燃气流量计热量计。

我是一名从事此项目的软件工程师、我的专业技术主要是在低级接口领域、而不是在高级数学和测量仪器算法方面。  考虑到这一点、我们希望尽可能多地使用 EVM 中提供的参考设计的硬件和软件来构建我们的解决方案。  EVM 板具有三个硬件功能块、在流量计功能中使用 MPS430FR6047 (或43)不需要这些硬件功能块、即:FET-JTAG、USB 集线器和 HID 集线器。  我假设这些仅用于调试和与 USS PC 应用通信以进行参数调整。

硬件方面、如果需要独立于目标水安全系统的独立流量计功能、我们可能会保留 LCD 和按钮接口。  否则、流量计的读数将仅在最终用户应用程序上可见、或仅用于故障监控。  我们需要调整软件、以便使用常用的处理器间接口之一(UART、SPI 或 i2c 均可接受)将流量读数传达给我们的安全系统。  

我对 EVM 和参考演示应用确实有一些问题、如果我更好地理解该系统、可能会有更多问题。

我连接到电路板的流量传感器管具有两个换能器(插入 J8)。  它有一个用于单个温度传感器的已插入端口(我想它可能包含两个实际元件)。  我在 EVM 板上看不到任何地方可以连接这样的传感器(可能在可选 Booster Pack 板上?)。   MPS430FR6047EVM_USS_Water 演示是否支持温度传感器?  流量计精度是否需要传感器?  我知道、可以根据流速测量温度、因为两者在某种程度上相互作用(但您无法同时解决两种未知因素?)。

我已经看到了使用'6043进行水流测量的问题的答案。  该器件的 EVM 板具有额外的模拟电路、支持运行水流量软件时需要绕过的气体测量、因此理论上我们可以设计一个板来进行这两种测量、 但可能只能执行一个或另一个、具体取决于硬件配置和加载的软件。

我们希望能够根据自己的需求调整参考设计、而无需通过实际的超声波测量解决设计问题。  IE:在(使用 USS 应用)微调所选传感器/管道的配置参数后、参考设计的硬件和软件是否足够接近使用?  我们同意、我们可能必须在测量系统或数据演示(例如流速与流量或升与加仑)之间进行转换、并修改 UI 和通信。

感谢您的任何指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯 尼思、您好!

    关于 EVM、您可以将 FR6047/3器件保留为流量计。 您无需 EVM 上的其他器件即可构建仪表。 但最好保留 COMM_SDA、COMM_SCL 和 COMM_IRQ。 这三个引脚用于与 GUI 通信。 使用 GUI 更容易、有助于您分析在该功能中可能遇到的测量问题。  

    FR6047/3都具有 LCD 功能、 您可以决定是否使用。

    3.有些水表上有一个温度传感器。 我们的演示中没有温度端口、这取决于传感器对温度的敏感度。 通常、对于低灵敏度传感器、我们不需要温度传感器。 否则、我们将使用温度信息进行流速校准。

    4.您的应用是水表,对吧? 您可以将 FR6043用于水表应用。 有关硬件、您只需在 FR6047上遵循完全相同的设计即可。

    5.硬件正常,您无需更改它。 对于软件、您可能需要添加自己的应用代码。 对于更多要求、您需要对流速校准进行一些测试、我们希望我们能够为客户提供一个完美的产品、但是、您在评估期间可能仍会看到一些流量测量问题。 但我们始终乐意帮助您解决这些问题。

     此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COMM_SDA、COMM_SCL 和 COMM_IRQ 线路似乎连接到 MSP430FR5528通信 HID 桥控制器。  我想我们的产品中不需要该器件、MSP430FR6047 (或 MSP430FR6043)可以通过其中一个串行接口直接与我们的系统通信。  此外、我不记得参考设计应用代码是否包含 MSP430FR5528器件的源代码、尽管我希望这款器件和 ezFET-JTAG 处理器是"罐装"应用。  实际上、我不知道 HID 桥的功能是什么、或许可以将多个虚拟通信通道多路复用到不同的 USB 端点?

    我想我们应该在 EVM 板上开发测量应用程序、一旦我们正确设置了参数、就会将工作代码传输到实际产品上的"跳闸"电路、而实际产品中不会有 HID 桥(但可能包括 LCD /用户界面按钮)。  我们可以更新流量计和系统之间串行接口协议中的参数、即 IE:它是以"模式"和"命令模式"运行的双向操作。

    是否有任何文档描述了 HID 桥的功能(我看到它用于多种 EVM 设计)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件事是: 我完全不知道设计的热传感器部分、也不知道我们的传感器是否需要该组件。

    我们如何将热量传感器连接到 EVM 板(从而连接到我们的最终产品硬件)?  Booster Pack (哪一个)?  还是直接连接到处理器引脚?

    我的主管提出的问题、您能评论吗?
    "因此、MSP430FR6047应与 TIDA-01526配合使用以测量 Δ T。?我不确定温度传感器是否为 PT100。 Pt500或 PT 1000应放置在管道上或与水接触。 我们应该了解这些温度传感器之间的差异。

    TMP116似乎是用于将热量计传递到 M-Bus 的 TI 器件 这也是 NIST 批准的、这很好、因为已经符合我们应该使用的第三方校准公司的要求。
    几个问题和意见:
    -         我们需要阐明使用 TIDA-010002是否可行。
    -         TIDA-010002是否需要 TIDA-01526 运行?
    -         似乎他们确实使用 Fluke 校准水浴校准了温度传感器、这应该非常昂贵。"

    文档 tiduea0.pdf 显示了通过 comm_SCL 和 comm_sda 引脚连接到 EVM 板 Booster Pack 引脚的 TMP116、但这些引脚已用于 HID 桥(尽管可以重建软件以使用 comm_USART 引脚)。  这是否有问题、参考应用是否支持此功能?  I2C 接口必须在主设备和从设备之间切换?  您是否拥有用于此应用的软件?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯 尼思、您好!

    是的、您的电路板中不需要 MSP430F5528器件。 但是、您可以将这些端口保留在电路板上、而在使用电路板进行调试时、您可以通过这些引脚将电路板连接到 EVM 电路板。 因此您可以使用 GUI 进行调试。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以直接通过引脚或 Booster Pack TIDA-01526连接温度传感器。  

    通常、TIDA-01002不需要添加外部温度传感器。 您的工作温度应用要求是什么? 从5°C 到55°C? 您使用的管道尺寸是多少(DN25?)?   仅当温度变化对传感器性能有很大影响时、才需要外部温度。 如果换能器在整个温度范围内都很可靠、则可以使用 ABS ToF 来估算水温。 因此、在这一阶段、您不必担心温度传感器。  

    此致、

    现金 Hao