主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047、 MSP430FR6043、 TIDA-01526、 TMP116、 TIDA-010002、 MSP430F5528、 TIDA-01002
我们将了解如何将 MSP430FR6047或 MPS430FR6043超声波控制器用于水安防系统的水表/燃气流量计热量计。
我是一名从事此项目的软件工程师、我的专业技术主要是在低级接口领域、而不是在高级数学和测量仪器算法方面。 考虑到这一点、我们希望尽可能多地使用 EVM 中提供的参考设计的硬件和软件来构建我们的解决方案。 EVM 板具有三个硬件功能块、在流量计功能中使用 MPS430FR6047 (或43)不需要这些硬件功能块、即:FET-JTAG、USB 集线器和 HID 集线器。 我假设这些仅用于调试和与 USS PC 应用通信以进行参数调整。
硬件方面、如果需要独立于目标水安全系统的独立流量计功能、我们可能会保留 LCD 和按钮接口。 否则、流量计的读数将仅在最终用户应用程序上可见、或仅用于故障监控。 我们需要调整软件、以便使用常用的处理器间接口之一(UART、SPI 或 i2c 均可接受)将流量读数传达给我们的安全系统。
我对 EVM 和参考演示应用确实有一些问题、如果我更好地理解该系统、可能会有更多问题。
我连接到电路板的流量传感器管具有两个换能器(插入 J8)。 它有一个用于单个温度传感器的已插入端口(我想它可能包含两个实际元件)。 我在 EVM 板上看不到任何地方可以连接这样的传感器(可能在可选 Booster Pack 板上?)。 MPS430FR6047EVM_USS_Water 演示是否支持温度传感器? 流量计精度是否需要传感器? 我知道、可以根据流速测量温度、因为两者在某种程度上相互作用(但您无法同时解决两种未知因素?)。
我已经看到了使用'6043进行水流测量的问题的答案。 该器件的 EVM 板具有额外的模拟电路、支持运行水流量软件时需要绕过的气体测量、因此理论上我们可以设计一个板来进行这两种测量、 但可能只能执行一个或另一个、具体取决于硬件配置和加载的软件。
我们希望能够根据自己的需求调整参考设计、而无需通过实际的超声波测量解决设计问题。 IE:在(使用 USS 应用)微调所选传感器/管道的配置参数后、参考设计的硬件和软件是否足够接近使用? 我们同意、我们可能必须在测量系统或数据演示(例如流速与流量或升与加仑)之间进行转换、并修改 UI 和通信。
感谢您的任何指导。