This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR59941:MSP430fr59941

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/833923/compiler-msp430fr59941-msp430fr59941

器件型号:MSP430FR59941

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 Sirs:

  一个简单的问题: 如何使用 c 在 CCS 中设置堆栈指针?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请使用内在函数"_set_sp_register ()"来设置栈指针。 一些其他有用的内在函数供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Winterter Yu、您是一名救生员:

       我正在为项目编写引导加载程序。  下载.hex 文件、但这并不是很正确。  执行可能是由于堆栈初始化错误导致的奇怪操作。  我将尝试使用您的信息设置堆栈指针。

    您能否告诉我在哪里可以找到启动代码、因为我可能需要将其包含在引导加载程序中?

    谢谢、

    John   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在调试模式下、您可以单击硬件复位、然后在 boot.c 中看到启动代码