This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:具有 CC1120的 SmartRF 串行通信示例

Guru**** 2525510 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/833446/msp430f5438a-smartrf-serial-communication-example-with-cc1120

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件: CC1120

我有2块 SmartRF TrxEB PCB 1.7版收发器评估板、带 CC1120。 我使用 IAR Embedded Workbench 7.12.1进行 MSP430开发。 1)我有2个问题1)我指的是示例程序 swrc219c TrxEB RF Per Test Software。 在该示例中、有几个测试设置、例如"//测试用例1的调制解调器设置已调整为25kHz RXBW 和第85行的4字节前导码(")*/"。 我正在编写一个外部示例 c#程序、指示连接的电路板选择必要的设置。 我是否可以通过编程方式让 IAR 在每次从 SmartRF Studio 导出寄存器设置时编译软件、而不是在 h 文件中设置? 2) 2)是否与电路板 MSP430F5438A 进行了任何示例 COM 端口通信? 这是为了让我的程序与电路板通信。