This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:关于 Vcore 连接

Guru**** 2387510 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/833416/msp430f5437a-about-vcore-connections

器件型号:MSP430F5437A

您好!

我想问一下 Vcore (MSP430F5437A 引脚#49)的以下连接是否正确。 请参阅图片。

VCORE 看起来不是正确连接的。 数据表显示如下:

CVCORE:VCORE 470nF 的推荐电容器。

所有电压以 VSS 为基准。 VCORE 仅供内部器件使用。 不应施加外部直流负载或电压。

请您检查一下并向我们提供建议吗?

谢谢、HJ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ 您好、

    您对数据表的解释正确、上图所示 VCORE 的电路连接不正确。 VCORE 引脚上唯一应存在的连接是接地电容器、如您的 POST 中所述。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Matt。