This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6047:EVM430-FR6047 HID 桥接器已连接、正在等待器件

Guru**** 2551270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/831429/ccs-msp430fr6047-evm430-fr6047-hid-bridge-connected-waiting-for-devices

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队

我的客户尝试将 EVM430FR6047连接到笔记本电脑,GUI 显示“HID 桥接已连接--正在等待设备”。 硬件设置为附加照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    连接的引脚看起来不错。 客户是否尝试使用持续固件对电路板进行重新编程?  

    此处提供了软件链接。  http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibWater/latest/

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    它在计算机中显示如下所示

    它看起来正常。

    我会让他重新编程电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户下载以下示例

    C:\ti\MSP\USS_02_20_00_18\USS\examples\USSSWLib_template_example

    但运气不好。

    它仍然显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    请勿让客户使用模板示例。

    让客户使用 MSP430FR6047EVM_USS_Water 演示。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它显示了使用 C 语言后的以下 jpeg:\ti\MSP\UltrasonicWaterFR604x_02_20_00_08\examples\USS_Water 演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    下载这个。 演示代码位于该链接中。