This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047:

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848561/evm430-fr6047-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

 我已购买 EVM430-FR6047套件、并能够使用基于 PC 的 USS GUI 工具检查其性能。

我已经下载了"MSP430FR6047EVM_USS_Water Demo"项目并能够使用 CCS 8.2.0编译该项目  

请指导我如何对 EVM 进行编程和调试代码。

我还下载了 Uniflash 5.1.0,请向我发送有关如何将 EVM 连接到此实用程序并使用独立实用程序对代码进行编程的步骤。

谢谢、此致、

Suhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhas、

    本指南可能对您有所帮助:

    http://downloads.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/latest_qsguide.html

    http://www.ti.com/lit/ug/slau810/slau810.pdf

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhas、

    我已经有六天没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致

    Johnson