请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我已购买 EVM430-FR6047套件、并能够使用基于 PC 的 USS GUI 工具检查其性能。
我已经下载了"MSP430FR6047EVM_USS_Water Demo"项目并能够使用 CCS 8.2.0编译该项目
请指导我如何对 EVM 进行编程和调试代码。
我还下载了 Uniflash 5.1.0,请向我发送有关如何将 EVM 连接到此实用程序并使用独立实用程序对代码进行编程的步骤。
谢谢、此致、
Suhas