Thread 中讨论的其他器件: CC3100BOOST、 CC3100
您好!
首先、我要使用的设备是:具有 CC3100BOOST 的 MSP430F5529。
我需要做的是、获取温度并发送到服务器。
我尝试同时使用给出的示例"HTTP_CLIENT"和"ADC12_A_EX8_tempSensor"。
(我添加了"http_client"作为"ADC12_A_EX8_tempSensor"的项目依赖 项-尝试遵循"http_client"和"http_lib"的理念)
我在"http_client"的 main.c 中创建了一个函数/方法、并在"ADC12_A_EX8_tempSensor.c"上调用。
CCS 编译失败、表示"未解析的符号仍保留"
抱歉、如果我将其发布在错误的位置、我尝试在论坛中找到类似这样的一些 Thread、但我找不到。
这些技术对我来说也是新的。
谢谢!