This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:如何通过 Wi-Fi 发送温度读取?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, MSP430F5529, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/829831/msp430f5529-how-to-send-temperature-reads-over-wi-fi

器件型号:MSP430F5529
Thread 中讨论的其他器件: CC3100BOOSTCC3100

您好!

首先、我要使用的设备是:具有 CC3100BOOST 的 MSP430F5529。

我需要做的是、获取温度并发送到服务器。

我尝试同时使用给出的示例"HTTP_CLIENT""ADC12_A_EX8_tempSensor"

(我添加了"http_client"作为"ADC12_A_EX8_tempSensor"的项目依赖 项-尝试遵循"http_client"和"http_lib"的理念)

 

我在"http_client"的 main.c 中创建了一个函数/方法、并在"ADC12_A_EX8_tempSensor.c"上调用

CCS 编译失败、表示"未解析的符号仍保留"

抱歉、如果我将其发布在错误的位置、我尝试在论坛中找到类似这样的一些 Thread、但我找不到。

这些技术对我来说也是新的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    "未解析的符号仍然存在"意味着您需要先声明或定义函数或变量、然后才能在源代码中使用它。 请检查您应该 声明或定义哪个符号的错误信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我不知道我在 C 语言中犯了什么错误、我不熟悉它。 也许您可以帮助我...

    下面是我在 http_client 项目 中所做的操作:https://ibb.co/q5CZNTN

    这里是我在 ADC12项目 中所做的:https://ibb.co/Stc7Z56

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    我无法打开您的链接。

    您可以单击 CCS 上的错误消息以查看有关哪个符号未解析的详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我没有正确地声明函数、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    很好。 然后您可以声明函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您努力帮助我 Wei。

    其次、我还无法编译项目。 我认为我宣布该函数是错误的... :(

    在项目 http_client 中、我执行了以下操作:

    文件:main.c

    void Main_sendTemperature (long);
    
    void Main_sendTemperature (long temperature){
    
    //函数实现
    
    } 

    在  ADC12项目中、我刚刚调用了我在 http_client 项目 main.c 文件中创建的函数(上面)。  

    但我仍然在 Main_sendTemperature (long)函数的 ADC12项目中获得未解析的符号。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    C 语言编译规则。 main.c 中声明的函数仅可在 main.c 中访问 您可以在.h 头文件中声明函数、并将头文件包含在调用函数的源文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然出现未解析的符号错误。

    在哪里可以找到一个示例??

    使用 ADC12温度传感器和 HTTP 客户端??

    我会疯了... 哈哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

    您可能需要转到 CC3100 SDK 主页、以获取有关如何创建项目的 SDK 用户指南。

    BTW、如何将一个项目导入到另一个项目? 您的编译项目应该有两个 main()函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wei、感谢您努力为我提供帮助。

    但我设法使它发挥作用! 终于来了! 哈哈

    谢谢。