This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP430FR2355的3V 电源容量

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/832500/msp430fr2355-3v-power-supply-capacity-for-a-msp430fr2355

器件型号:MSP430FR2355
Thread 中讨论的其他器件:LMZ21701

我计划使用3V 电源为 MSP430FR2355的 DVCC 供电。  我能不能通过提供1A 电流的电源(例如 LMZ21701)、或者我是否需要比这更大的电流容量。

当然、我知道"这取决于"我计划如何使用 MSP430。  但是、我需要一个球形停车电源、以便在具有合理裕度的"中等占空比"应用中开始使用。  请告诉我。

谢谢、

Carl Olen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    全速(24MHz)运行的 MSP430FR2355消耗的电流可能低于4mA、因此使用1A 电源即可正常运行。  但是、如果电路板上有其他组件、如 LED、电机等、则还需要考虑这些电流。