请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430G2955、 TAS3251工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
是否可以仅使用一个微控制器 MSP430G、其目标是使用两个同步通信端口:SPI 和 I2C?
我提出这一要求是因为我看到 MSP430G2955的引脚分配是共享的:P3.1和 P3.2两者都是共享的。
提前感谢您的支持。
Eugenio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
是否可以仅使用一个微控制器 MSP430G、其目标是使用两个同步通信端口:SPI 和 I2C?
我提出这一要求是因为我看到 MSP430G2955的引脚分配是共享的:P3.1和 P3.2两者都是共享的。
提前感谢您的支持。
Eugenio