This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:CapTIvate 设计中心项目问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/829278/msp430fr2633-issue-with-captivate-design-center-project

器件型号:MSP430FR2633

遇到我想理解的 CapTIvate 设计中心项目问题。  

-我创建了一个新项目并生成了代码。  

然后、我将项目导入到 CCS 中、进行构建并运行。  工作正常。  传感器正常工作。

-我后来对项目进行了更改、当我生成代码时、选择了实验中所述的"更新现有项目"。

实际上、我多次这样做、直到今天早上我打开 DC、画布上没有小工具。

1) 1)当我尝试打开项目时、甚至没有列出项目文件夹(请参阅 Windows 资源管理器中的"SSM"文件夹)

如果重新导航到工作区、则会显示项目文件夹:

2) 2)但是、当我打开文件夹并选择项目时、似乎什么都不会发生、并且没有错误消息:

3) 3)我注意到、在某种程度上、文件夹组织已针对实验进行了更改;我的自定义项目没有"src"文件夹。  我不确定这种情况是如何发生或何时发生的、但这确实意味着某些文件在顶层缺失。   

4) 4)我是否误解了工作流程的内容?  此外、我是否应该能够直接从 CCS 工作区打开我的 DC 项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel、您好!

    感谢您的发帖。

    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    CapTIvate 设计中心确定 CapTIvate 项目的方式是查找.ser 文件。

    结构为:

    Workspace Folder -> Project Folder  

    在每个项目文件夹下、您应该具有:

    CaptivateDesignCenter.ser 文件

    src 文件夹、其中包含您从 CapTIvate 设计中心 GUI 生成的代码。  

    谢谢、

    是的