This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:复位期间 GPIO 的状态

Guru**** 2528490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/831698/msp430g2553-status-of-gpio-during-reset

器件型号:MSP430G2553

当由于 RST 引脚被拉低而使 MCU 复位时、GPIO 的状态是什么?   它们是否默认为浮动输入?  或者...?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    根据 MSP430x2xx 用户指南、GPIO 被初始化为输入。  建议将任何"未使用的"GPIO 设置为输出并设置为0、以防止由于输入悬空而产生功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢快速响应。   请注意、它们是输入。   我假设 PxDIR 和 PxREN 也会复位、这样上拉/下拉电阻器会被禁用、从而使输入本质上浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、您回答正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Dennis。  这将解释我一直看到的内容