This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:8Mbps SPI 与24MHz SMCLK

Guru**** 2517120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/848116/msp430fr2155-8mbps-spi-vs-24mhz-smclk

器件型号:MSP430FR2155

各位专家:

当 MCLK 或 SMCLK 为24MHz 时、我们希望将 MSP430用作8Mbps SPI 主器件。 通过将 UCA0BR0设置为0x03 (24/3 = 8)、我测试的 SPI 时钟变为8Mbps。 在这种情况下、时钟占空比为1:2。 如果一个对等器件能够接受这个占空比、这个 MSP430运行是否得到保证? 数据通信是双向的。

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,希老

    频率处于数据表中所述的最大阈值8MHz

    它应该比8MHz 有一定的裕度、但我不确定。 更保守的做法是降低频率、如7MHz。

    此致

    Gary