This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我可以为 MSP-EXP430F5529LP 单元成功创建、编译和启动 TI-RTOS 演示、但项目不会进行调试。 我可以将 TI-RTOS 用于 TM4C1294、好的、您还需要调整什么来启用5529的调试?
1)我有时会看到 CCS 从加载完成到"暂停"需要很长时间(1-2分钟)--回溯窗口填充非常缓慢。
2) 2)我看到调试器直接进入"运行"状态的情况。 这通常意味着我已经设置了一些错误(通常是一个项目设置),以至于我的程序无法到达 main()处的断点。 暂停该程序、然后按下工具栏中的硬复位按钮、返回到复位矢量。 然后单步执行初始化(不长)以查看是否到达 main()。
我认为在 TI-Rex 中很容易找到 TI-RTOS MSP430示例、但我看不到它们。 您在哪里找到了自己的?
我收到以下消息、挂起10分钟以上-
安装 TI-RTOS SDK 后 、您可以在此处找到它-
有什么想法?
Justin、
我看不到您上面提供的窗口出现任何问题。 您应该能够单击"pause"按钮、然后调试器将显示程序在代码中的位置。 您是否尝试过此操作?
-Matt
Justin、
我没有看到你的其余部分,我的道歉。 让我进一步了解一下这一点、并在一天内返回给您。 您能否提供调试设置的屏幕截图?
-Matt
是的、这正是照片二的拍摄方式! 有什么想法?
也许我错过了一些东西--在我看来,你已经成功地暂停了节目。 您现在从硬复位中获得了什么?
我想、如果0xFFe 上的复位矢量不正确、您可能会看到这种情况"在0x4执行"。 它会反复重置,您将无法访问 main()。
如果您在下一行("System_exit()")设置断点,它是否到达该断点?
看起来您找到了 pre_init 的源。 这是什么作用?
要抽查的内容:“生成选项->生成->链接器->基本->保持看门狗”是否设置为“打开”?
是的、"hold watcog (--cinit_hold_wdt)" 设置为"on"
中的 autobinit_4.4.4.c 源代码与 boot_4.4.4.c 代码一同提供
C:\ti_tirtos_msp43x_2_20_00_06\products\BIOS_6_46_00_23\packages/ti\targets\msp430\rts430
我不确定 CCS 为什么不能找到它。
从您所说的内容来看、您正在 auto_init 中挂起、这就是您无法进入 main (从而"运行")的原因。 (在_c_int00处设置断点、以防您反复复位。)
我不知道为什么它会在 auto_init 中挂起。 这是非标准库代码、因此我们可能需要 TI-RTOS 向导。 [有人?]
有趣的反馈和想法、非常感谢您的帮助、谢谢 Matt 和 Bruce。 这也很有趣,很享受!
编译时无警告、请参阅附加以了解最近的控制台输出。 我看到 autobinit_4.4.c 并在那里浏览了很多、我也有 v4.2和 v2.1。
此控制台输出毫无意义、有什么想法?
嗯。 看起来确实是"CALLA 0"。 我最近还没有尝试过这种方法、但正如我所记得的、这会生成一个复位(尝试在 SFR 空间中执行、该空间位于0x0000)。 有趣的是、它没有在_c_int00达到断点。
我的第一个想法是、这看起来像一个(未诊断)缺失的外部基准、链接器应该已经对其感到困惑。 "Debug/rtos.map"是否对_auto_init 有任何看法? 我没有看到任何特别不寻常的链接器选项。
很棒的收获!! rtos.map 不显示 auto_init(),请参阅附件-
有什么想法? 我想在我的5529 Launchpad 上安装 TI-RTOS、如果可以、请告诉我。
很抱歉,我没有其他想法。 我的 CCS 不会构建空示例(坚持使用错误的 xdctools)、而且我无法识别 xdctools 的实际运行情况、因此我不知道是什么问题。
TI 会监控论坛、因此我希望最终会显示 TI-RTOS 向导。
您好 Justin、
我将继续并联系另一位能够提供有关 TI-RTOS 的进一步支持的 TI 员工。 感谢您的耐心等待、请让他们花几天时间赶上这一主题、并作出回应。
此致、
Matt
您好、Matt、
没有什么伤害,非常感谢! 此用例是我们的测试单元、因此优先级较低。 请告诉我您的发现!
您好 Justin、
您能否使用 TI-RTOS 发行说明中建议的编译器版本? 我们已经看到编译器的较新版本存在一些问题。 您可以在此处获取不同的编译器版本: https://www.ti.com/tool/TI-CGT
Todd
很棒的想法 Todd,我现在尝试了4.48版,它是有效的!
第一次、一直到线程中的断点、第一次。 现在我看到了-
有什么想法? 这种情况发生在多个装置和多个设置配置上
您好 Justin、
您能否为新问题打开新主题?
Todd
您好 Todd、
这是一个很有趣的地方,今天我进来了,现在这对之前描述的所有场景都很有用!!
就未来的情况而言,我使用的是-
Todd & Team、非常感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。 我喜欢5529、它是我嵌入式开发活动的支柱、没有 TI-RTOS 会让人头疼。 现在就修好了、谢谢大家!