This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132-EP:Uniflash 对擦除选项有疑问

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/847149/msp430f2132-ep-uniflash-doubts-about-erase-options

器件型号:MSP430F2132-EP

您好!

在 F2132编程期间、如果选择了此选项、会发生什么情况?

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持此器件的应用工程师明天会返回办公室、届时他应该对您的问题作出答复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    我怀疑这将解锁段 A 并擦除 TLV 数据。

    该数据用于存储器件信息和校准数据。   有关更多信息、请参阅系列用户指南和数据表。

    有关各段的说明、请参阅第11页(数据表中的第4.8节)。

    系列用户指南提供了有关解锁 A 段所需的额外信息、因为它通常受到保护。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水