This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:Vref 和 VeREF+/-之间的差异

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/831249/msp430f67791a-difference-between-vref-and-veref--

器件型号:MSP430F67791A

大家好、

我们的客户希望确认 Vref 是否适用于 SD24_B 转换器、VeREF+和 VeREF-是否适用于 ADC10_A 通道、因为数据表中的每个相应表都存在该基准电压。 如果正确、 是否可以为每个 ADC 使用独立基准?

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    是的、你是对的。