This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-FLASHER:CAN#39;t detected com port?or CAN#39;t find msp430.dll?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430-FLASHER, MSP430AFE253, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/847384/msp430-flasher-can-t-detected-com-port-or-can-t-find-msp430-dll

器件型号:MSP430-FLASHER
主题中讨论的其他器件: MSP430AFE253MSP-FET430UIFUNIFLASH

您好朋友:

我想使用   MSP430-FLASHER (命令行)将*。hex 写入 msp430afe253。

在此之前、我可以根据 MSP-FET430UIF 调试代码。(在 IAR->FET 调试器中、连接的是 TI USB-IF (COM7)、并将 JTAG 切换到 SBW 接口)。

但是、当我启动 uni-flaser 时、无法选择 COM 端口(但 USB 1--3)、也无法获取器件的信息。需要更新固件或驱动程序、等等。下面是详细信息。

1)在命令行中,据说 MSP430.dll 丢失 了。2)从 UNIFLASH 中,只显示了 USB1-3 。3)在 IAR 的配置中,它显示了 COM 端口。

4)通知我执行固件更新。 5)当我按"固件更新"时、出现错误、并且缺少驱动程序。

那么需要安装另一个驱动程序吗?

还是有一些建议?

谢谢、此致。

Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议您重新安装(推荐的较新版本)进行测试。

    同时、您还可以测试程序是否正常执行。

    在描述的步骤5中、看起来 USB-FET 器件驱动程序未成功安装。 您可以尝试卸载驱动程序文件并重新安装它。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    谢谢您的建议。

    我复位 MSP430UIF 的驱动程序、所有操作都完成。

    Rgds。

    Jonny。