请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的团队:
我正在使用 MSP‑EXP430F5529LP 和 ADC12。 使用以下设置时、如何连接 P5.0/A8/VREF+/VeREF+和 P5.1/A9/VREF−/VeREF−?
1 使用内部基准
2使用 AVcc 基准
3 使用外部基准
我发现 MSP‑EXP430F5529LP 未 −P5.0/A8/VREF+/VeREF+和 P5.1/A9/VREF−/VeREF OUT。
BR、
Susan