This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSP‑EXP430F5529LP ADC 连接 P5.0/A8/VREF+/VeREF+和 P5.1/A9/VREF−/VeREF−

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/830611/ccs-msp430f5529-msp-exp430f5529lp-adc-the-connection-of-p5-0-a8-vref-veref-and-p5-1-a9-vref-veref

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

我正在使用 MSP‑EXP430F5529LP 和 ADC12。    使用以下设置时、如何连接 P5.0/A8/VREF+/VeREF+和 P5.1/A9/VREF−/VeREF−?

1 使用内部基准

2使用 AVcc 基准

3 使用外部基准

我发现 MSP‑EXP430F5529LP 未  −P5.0/A8/VREF+/VeREF+和 P5.1/A9/VREF−/VeREF OUT。

BR、

Susan