Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626, MSP430F5229
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FG6626 主题中讨论的其他器件: MSP430F5229
您好!
我们使用 MSP430FG6626配置和控制某些 FPGA。 微控制器的大多数 I/O 应处于1.8V、以适应和控制 FPGA。
但是、从数据表中我们了解到、要将 USB 与 PLL 配合使用、我们需要将所有器件的电源电压都设置为3.3V?
这是正确的、还是我们可以控制某些 I/O 为1.8V 耐压?
此致