This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:连接 USB 时的1.8V 端口 I/O

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626, MSP430F5229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/828477/msp430fg6626-1-8v-port-i-o-with-usb-connected

器件型号:MSP430FG6626
主题中讨论的其他器件: MSP430F5229

您好!

我们使用 MSP430FG6626配置和控制某些 FPGA。 微控制器的大多数 I/O 应处于1.8V、以适应和控制 FPGA。

但是、从数据表中我们了解到、要将 USB 与 PLL 配合使用、我们需要将所有器件的电源电压都设置为3.3V?

这是正确的、还是我们可以控制某些 I/O 为1.8V 耐压?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表的第5.3节、启用 PLL 的 USB 最小电源电压为2.2V。  I/O 电平基于 VCC、因此您将无法在1.8V 时连接某些 I/O 电平。  MSP430F5229提供此功能、但可能没有您需要的功能。  如果您要连接1.8V 器件、则应使用电平转换器以确保不违反任一器件的规格。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eddie

    在没有 PLL 的情况下使用 USB 有什么限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看下面的应用手册、了解 XT2 (4.3.1)的可能来源。  通常使用晶体、除非电路板上已经有外部时钟源。    

    http://www.ti.com/lit/an/slaa457b/slaa457b.pdf