This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV832X + MSP430F5529 BLDC 电机控制

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/826426/drv832x-msp430f5529-bldc-motor-control

主题中讨论的其他器件:MSP430F5529DRV8323

硬件:BOOSTXL-DRV8323Rx BoosterPackTm+ MSP430F5529 XL LaunchPad 开发套件

软件: DRV8323_MSP430F5529_Trapezoide_Sensored_BLDC

3. 根据上述软件和硬件,电机可以正常运行,但当我在电机上加载负载时,

电机转速会降低、无法恢复到设定的速度。在加载电机时、我需要保持恒定的速度、

如何解决此问题?

如果上述问题无法解决、请推荐梯形传感器 BLDC 方案?

该解决方案由软件和硬件组成。

(电压30V、电流15A、霍尔、梯形传感器 BLDC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否看到您的电源在电机加载时电压下降?

    您是否达到了电源的电流限制?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您是否看到电源在电机加载时电压下降?

    2.您是否达到了电源的电流限制?

    软件: DRV8323_MSP430F5529_Trapezed_Sensored_BLDC、是否可以实现闭环速度控制?

    换言之、需要修改哪些参数才能实现闭环速度控制?

    即使增加了负载速度、也可以快速恢复设定的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有找到速度环路 PI 稳压 器、因此无法实现带负载的速度闭环。

    1.此程序中是否没有速度环路 PI 稳压器?
    2.如何添加速度环路的 PI 稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关调优信息、请查看用户指南 :http://www.ti.com/lit/ug/slvub13/slvub13.pdf

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关调优信息、请查看用户指南 :http://www.ti.com/lit/ug/slvub13/slvub13.pdf

    但我没有找到 速度环路 PI 稳压器、  如何 实现带负载的速度闭环?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 EVM 仅是开环速度控制。 您可以重新编写代码以包含闭环控制或移动到包含闭环控制的 Instaspin FOC。

    下面是一个示例: http://www.ti.com/lit/an/slva980a/slva980a.pdf

    此致、

    -Adam