请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 您好!
我发现了以下内容:
因此、输入电阻非常低。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我发现了以下内容:
因此、输入电阻非常低。
我错了,我的问题写得太不好了。
您好!
您显示的2K 欧姆值的表是比较器而不是 ADC。 请参阅5.26.7、表5-27和参数 Ri、该参数通常约为135欧姆。 另请参阅表5-28和参数 tsample。 使用注4中的公式、您可以确定采样保持时间是否足以满足设置中的阻抗。 这包括 ADC 的阻抗以及所测量的源阻抗。 如果无法使用系统的阻抗实现可接受的采样时间、则建议添加一个简单的电压跟随器以降低源阻抗。
此致、
Chris