This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/826565/msp432p401r-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

您好!  

我发现了以下内容:

因此、输入电阻非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、但我不理解这个问题! 您能解释一下您正在寻找的内容吗?

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错了,我的问题写得太不好了。

    我们正在使用 MSP432P4111 MCU 开发一些器件。 每次我们使用 ADC14时、都会获取奇怪的数据。 经过一些研究、我们认为我们发现问题是输入阻抗(过低)。 查看我们已找到的文档:
     
    您可以在本文档中找到该表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp432p4111.pdf 表3_36。 这是否意味着 ADC14的输入阻抗仅为2.000欧姆?
     
    如果是这样,我们就必须实施 AO 或某项措施,以确保我们的测量结果正确。
     
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您显示的2K 欧姆值的表是比较器而不是 ADC。  请参阅5.26.7、表5-27和参数 Ri、该参数通常约为135欧姆。  另请参阅表5-28和参数 tsample。  使用注4中的公式、您可以确定采样保持时间是否足以满足设置中的阻抗。  这包括 ADC 的阻抗以及所测量的源阻抗。  如果无法使用系统的阻抗实现可接受的采样时间、则建议添加一个简单的电压跟随器以降低源阻抗。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将进行数学计算并添加电压跟随器、以了解哪些更好。

    非常感谢。