主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5969、
您好!
我有一个 MSP-EXP430FR5969。 它有一个 Y1用于用户 焊接高频振荡器。 根据用户指南、 HFXT 高频振荡器可与频率范围为4MHz 至24MHz 的标准晶振或谐振器搭配使用。" 我有疑问。 我不知道 该 EVM 可以使用哪种类型的振荡器。 您是否会推荐一些适合此振荡器使用? 请向我发送型号或产品链接。 谢谢:)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个 MSP-EXP430FR5969。 它有一个 Y1用于用户 焊接高频振荡器。 根据用户指南、 HFXT 高频振荡器可与频率范围为4MHz 至24MHz 的标准晶振或谐振器搭配使用。" 我有疑问。 我不知道 该 EVM 可以使用哪种类型的振荡器。 您是否会推荐一些适合此振荡器使用? 请向我发送型号或产品链接。 谢谢:)
BOM ("产品"页面上的"下载硬件设计文件")建议 使用 ECS-40-20-1X DigiKey 器件 X971-ND:
https://www.digikey.com/products/en?keywords=x971-nd
这是一个4MHz 晶体(采用高封装)。 可能有 HC-49型号具有不同的速度(和高度)。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/166/MSP_2D00_EXP430FR5969_2D00_bom.xls
1)该链路是我要使用的振荡器。 它们是否满足要求?
2)Besides,数据表显示"高达16MHz 的系统时钟和8MHz 的 FRAM 访问"。 另一个地方是"Y1:一个支持 HF 晶振或谐振器(4至24MHz)的未组装区域"。
这是否意味着最大频率为16MHz? 还有其他限制吗?
谢谢。
1) 1)我看到 HC-49/U 封装和20pF 电容、因此我希望其中任何一个都可以使用 BOM 中提到的电容器。
2) 2)数据表(SLAS704F)表5-5显示 MCU 的 HF 振荡器可在24MHz 下运行、但脚注(3)显示您不能超过器件的最大速度(通常为 MCLK)。 该最大值在5.3节中规定为16MHz。 因此、理论上、您可以使用24MHz 晶体、但必须将其分频至<= 16MHz。 由于您只获得整数分频器、这意味着使用24MHz 晶体时、您可以运行的最快速度是24/2=12MHz。 (不、我不确定为什么有人会这样做。) 我建议使用<= 16MHz 的晶体。
如果选择大于8MHz 的值、请不要忘记设置 NWAITS=1 (在切换时钟之前)。