This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP-EXP430FR5969晶体选择

Guru**** 2524580 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/866743/msp430fr5969-msp-exp430fr5969-crystals-selection

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5969

您好!

我有一个 MSP-EXP430FR5969。 它有一个 Y1用于用户 焊接高频振荡器。 根据用户指南、  HFXT 高频振荡器可与频率范围为4MHz 至24MHz 的标准晶振或谐振器搭配使用。"  我有疑问。 我不知道 该 EVM 可以使用哪种类型的振荡器。 您是否会推荐一些适合此振荡器使用?   请向我发送型号或产品链接。 谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430晶体振荡器的选择可基于数据表中给出的数据。

    FR5969 Launchpad 的布局是采用 HC-49S 封装的无源晶体。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道要查找 MSP430晶体振荡器的数据表。 请告诉我吗?

    谢谢

    zzx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOM ("产品"页面上的"下载硬件设计文件")建议 使用 ECS-40-20-1X DigiKey 器件 X971-ND:

    https://www.digikey.com/products/en?keywords=x971-nd

    这是一个4MHz 晶体(采用高封装)。 可能有 HC-49型号具有不同的速度(和高度)。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/166/MSP_2D00_EXP430FR5969_2D00_bom.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bruce McKenney47378"] BOM ("产品"页面上的"下载硬件设计文件")建议使用 ECS-40-20-1X、DigiKey 器件 X971-ND如果安装 Y1晶体、则还应安装 C3和 C4。 Bruce 所附的 BOM 具有推荐的 C3和 C4器件、以匹配4MHz Y1晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我有一个不是4MHz 的 Y1晶振,那么如何选择  C3和 C4安装 Y1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user5343784]\n 如果我有一个不是4MHz 的 Y1晶体,那么如何选择  C3和 C4安装 Y1? MSP430FR5969数据表中的注释指出外部负载电容应由晶体制造商指定:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容不依赖于速度、因此、如果您以不同的速度选择"20pF"晶体(与 ECS-40-20-1X 相同)、则可以使用相同的电容器。

    (有一个公式、但我始终需要查找它。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我 该公式是什么或在哪里找到它? 谢谢! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 Google 将帮助您找到公式。

    或者、您可以选择 DigiKey 在该产品系列中列出的(可能是15个)晶体速度之一、所有这些速度似乎都是20pF。 或者使用其产品滤波器查找其他人提供的20pF HC-49晶体。 那么您根本不需要该公式。

    您的规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.digikey.com/products/en/crystals-oscillators-resonators/crystals/171?FV=-5%7C8764%2C35%7C143603%2C-8%7C171&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25

    1)该链路是我要使用的振荡器。  它们是否满足要求?

    2)Besides,数据表显示"高达16MHz 的系统时钟和8MHz 的 FRAM 访问"。  另一个地方是"Y1:一个支持 HF 晶振或谐振器(4至24MHz)的未组装区域"。

    这是否意味着最大频率为16MHz?  还有其他限制吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我看到 HC-49/U 封装和20pF 电容、因此我希望其中任何一个都可以使用 BOM 中提到的电容器。

    2) 2)数据表(SLAS704F)表5-5显示 MCU 的 HF 振荡器可在24MHz 下运行、但脚注(3)显示您不能超过器件的最大速度(通常为 MCLK)。 该最大值在5.3节中规定为16MHz。 因此、理论上、您可以使用24MHz 晶体、但必须将其分频至<= 16MHz。 由于您只获得整数分频器、这意味着使用24MHz 晶体时、您可以运行的最快速度是24/2=12MHz。 (不、我不确定为什么有人会这样做。) 我建议使用<= 16MHz 的晶体。

    如果选择大于8MHz 的值、请不要忘记设置 NWAITS=1 (在切换时钟之前)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  你太好了:)