主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133、
您好!
我一直在尝试使用 MSP430FR4133 Launchpad 开发定制 LCD 设计、但意识到 LCD_E 控制器仅允许4个多路复用器中的32个段、这不足以驱动显示屏的所有段。 我知道驱动器可以驱动8个多路复用器中的足够引脚、但有人担心对比度会受到影响、并且8个多路复用器中不提供单独的段闪烁(希望保留此功能)。 我进行了一些挖掘、发现了 MSP430FR6989、并认为它是 MSP430FR4133的一个不错的替代方案、但对4多路复用器模式下可用的段数有一些担忧。
我的问题是、在4路复用模式下、MSP430FR6989中可用的最大段数是多少?
我看到总共有320个段可用、但数据表没有像 MSP430FR4133那样提到4路复用器和8路复用器的数字。 这是我的第一个 LCD 项目、因此我对 LCD_E 和 LCD_C 模块限制的理解是有限的
感谢您的帮助!
Matt Davis