This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:允许的最大4 MUX 分段数

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/867377/msp430fr6989-4-mux-max-segments-allowed

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133

您好!

我一直在尝试使用 MSP430FR4133 Launchpad 开发定制 LCD 设计、但意识到 LCD_E 控制器仅允许4个多路复用器中的32个段、这不足以驱动显示屏的所有段。 我知道驱动器可以驱动8个多路复用器中的足够引脚、但有人担心对比度会受到影响、并且8个多路复用器中不提供单独的段闪烁(希望保留此功能)。 我进行了一些挖掘、发现了 MSP430FR6989、并认为它是 MSP430FR4133的一个不错的替代方案、但对4多路复用器模式下可用的段数有一些担忧。

我的问题是、在4路复用模式下、MSP430FR6989中可用的最大段数是多少?

我看到总共有320个段可用、但数据表没有像 MSP430FR4133那样提到4路复用器和8路复用器的数字。 这是我的第一个 LCD 项目、因此我对 LCD_E 和 LCD_C 模块限制的理解是有限的

感谢您的帮助!

Matt Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    支持段计数的计算方法很简单:检查封装上可用的段和 COM 引脚的数量、并将它们相乘。  

    对于 MSP430FR6989 LQFP100封装、有44个段引脚和8个 COM 引脚(4个 COM 引脚与4个段引脚共用)。 4路复用模式的最大分段数可高达176 (44*4)。 8路复用模式的最大分段数可高达320 ((44-4)*8)。  

    对于 MSP430FR6989 LQFP80封装、有37个段引脚和8个 COM 引脚(4个 COM 引脚与4个段引脚共用)。 4路复用模式的最大分段数可高达148 (37*4)。 8 MUX 模式的最大分段数可高达264 (((37-4)*8)。  

    有关 LCD_C 和 LCD_E 模块之间的差异、请参阅应用报告使用 slaa654 MSP430 MCU 和段式 LCD 进行设计。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Lixin! 这正是我要找的。