This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果在其他三个线程中发现此错误:
Cortex_M4_0:*警告*:连接的器件不是 MSP432P401R
Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:GEL 输出:停止看门狗定时器
Cortex_M4_0:初始化闪存编程时出错:不再支持 XMS432P401R 材料。 我们建议您通过在 www.ti.com/product/MSP432P401R 订购样片来改用生产质量高的 MSP432P401R/M 器件。
Cortex_M4_0:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
看起来我的 MSP432已死。 主要建议似乎是恢复出厂设置、我这样做了、并收到退出调试和重启的提示。 执行此操作后、仍会出现上述错误。 这是在尝试将我的 dcoFrequency 设置为48MHz 后发生的。 我在任何线程中都找不到解决方案、
您好、Angelo、
是否确实遵循了"执行解锁序列"一节中所述的恢复出厂设置?
BR、
Alexis