This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/861970/msp432p401r-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

如果在其他三个线程中发现此错误:

Cortex_M4_0:*警告*:连接的器件不是 MSP432P401R
Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:GEL 输出:停止看门狗定时器
Cortex_M4_0:初始化闪存编程时出错:不再支持 XMS432P401R 材料。 我们建议您通过在 www.ti.com/product/MSP432P401R 订购样片来改用生产质量高的 MSP432P401R/M 器件。
Cortex_M4_0:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。

看起来我的 MSP432已死。 主要建议似乎是恢复出厂设置、我这样做了、并收到退出调试和重启的提示。 执行此操作后、仍会出现上述错误。 这是在尝试将我的 dcoFrequency 设置为48MHz 后发生的。 我在任何线程中都找不到解决方案、