主题中讨论的其他器件: MSP430G2553、 MSP-EXP430G2ET
尊敬的团队:
我使用 MSP-FET 编程器对 MSP430微控制器进行编程。
编程时、我将获取闪存写入错误段地址- 0xC000
和验证数据在擦除内存后失败。
请帮助解决此问题
附加错误图像以供参考。
谢谢、此致
Tarun Kumar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我使用 MSP-FET 编程器对 MSP430微控制器进行编程。
编程时、我将获取闪存写入错误段地址- 0xC000
和验证数据在擦除内存后失败。
请帮助解决此问题
附加错误图像以供参考。
谢谢、此致
Tarun Kumar
您好、 Tarun、
这可能是硬件问题。 您是否遵循 了《硬件工具用户指南》中的2引脚 Spy-Bi-Wire 连接? 特别是图2-2?
您的 JTAG 连接电缆有多长、您是否曾成功使用此设置进行过编程?
此外、是否始终给出地址0xC000的错误、或者您是否也看到其他地址?
此致、
Brandon Fisher
您好、Brandon、
是的、我遵循了2引脚 Spy-Bi-Wire 连接。 我之前已经使用相同的 MSP-FET 编程器对 MSP430 IC 进行了编程。
但这次是提供该误差的相同 MSP-FET。
是的、 始终为地址0xC000指定错误。
n`t 交叉校验、我从预编程的 MSP430 IC 读取程序、并且能够从同一程序员成功读取程序、但可以对同一 IC 进行编程(面临相同的错误)。
此外、我尝试对多个 MSP430 IC 进行编程、但编程时会出现相同的错误。
谢谢、此致
Tarun Kumar
您好、Tarun、
[n`t userid="423360" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1169050/msp-fet-flash-write-error/4398360 #4398360">交叉检查时、我从预编程的 MSP430 IC 读取程序、并且能够从同一程序员成功读取程序、但无法对同一 IC 进行编程(面临相同的错误)。 [/报价]有趣的是、您应该 尝试构建并加载我们的一个 MSP430G2553示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devices=MSP430G2553&devtools=MSP430G2553&node=A__ACvl24LPcyzWt7pc791dzA__msp430ware__IOGqZri__LATEST
如果您可以加载其中一个、那么我们可以肯定地知道问题不是您的 JTAG 连接、这可能与您尝试加载的代码本身有关。
此致、
Brandon Fisher