This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:闪存写入错误

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430G2553, MSP-EXP430G2ET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1169050/msp-fet-flash-write-error

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553MSP-EXP430G2ET

尊敬的团队:

我使用 MSP-FET 编程器对 MSP430微控制器进行编程。

编程时、我将获取闪存写入错误段地址- 0xC000

 和验证数据在擦除内存后失败。  

请帮助解决此问题

附加错误图像以供参考。

谢谢、此致
Tarun Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tarun、

    这可能是硬件问题。  您是否遵循 了《硬件工具用户指南》中的2引脚 Spy-Bi-Wire 连接?   特别是图2-2?

    您的 JTAG 连接电缆有多长、您是否曾成功使用此设置进行过编程?  

    此外、是否始终给出地址0xC000的错误、或者您是否也看到其他地址?  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、


    是的、我遵循了2引脚 Spy-Bi-Wire 连接。 我之前已经使用相同的 MSP-FET 编程器对 MSP430 IC 进行了编程。

    但这次是提供该误差的相同 MSP-FET。

    是的、  始终为地址0xC000指定错误。

    n`t 交叉校验、我从预编程的 MSP430 IC 读取程序、并且能够从同一程序员成功读取程序、但可以对同一 IC 进行编程(面临相同的错误)。  

    此外、我尝试对多个 MSP430 IC 进行编程、但编程时会出现相同的错误。  

    谢谢、此致
    Tarun Kumar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    [n`t userid="423360" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1169050/msp-fet-flash-write-error/4398360 #4398360">交叉检查时、我从预编程的 MSP430 IC 读取程序、并且能够从同一程序员成功读取程序、但无法对同一 IC 进行编程(面临相同的错误)。  [/报价]

    有趣的是、您应该 尝试构建并加载我们的一个 MSP430G2553示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devices=MSP430G2553&devtools=MSP430G2553&node=A__ACvl24LPcyzWt7pc791dzA__msp430ware__IOGqZri__LATEST

    如果您可以加载其中一个、那么我们可以肯定地知道问题不是您的 JTAG 连接、这可能与您尝试加载的代码本身有关。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我已经使用您建议的代码进行了测试、但它不起作用、得到了相同的错误。

    同时、我 还读取了预编程的 IC、并且它已成功读取。

    附加映像代码写入错误和代码读取成功。


    谢谢、此致
    Tarun Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tarun、

    在我看来、JTAG 连接肯定是可以的。 这是单个 IC /电路板、还是您尝试编程的每个 MSP430G2553都发生了这种情况?  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    `m MSP430G2553 IC/板 I 尝试编程时都会发生这种情况。

    谢谢
    Tarun Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、

    这应该与使用 MSP-FET 对任何其他器件进行编程一样简单。 这可能是您正在编程的定制板吗? 如果是、您是否有 MSP-EXP430G2ET 可用于测试?  

    此致、
    Brandon Fisher