This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:最高结温

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1171268/msp430g2744-maximum-junction-temperature

器件型号:MSP430G2744

大家好、

我的客户对结温有一些疑问。

  1. 您能告诉我最高结温是多少? 如果有他们可以参考的文档、请链接。
  2. 您能不能告诉我  封 装 MSP430G2744IRHA40的热阻 θja 和 θjc 是多少?

此致、

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,玛丽

    我将搜索文档并检查信息。

    我稍后会回复您。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、最大 TJ 由环氧树脂限制在150C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,玛丽

    MSP430G2744 DS 上没有结温信息
    结温与自然通风工作温度之间的关系与封装有关。
    有关传统和新热指标的更多信息、请参阅《半导体和 IC 封装热指标》

    问:您能告诉我最高结温是多少? 如果有他们可以参考的文档、请链接。

    答:最高结温通常略高于自然通风工作温度。 简单地说、我们可以认为它们是相同的(85C)

    问:   您能不能告诉我封装 MSP430G2744IRHA40的热阻 θja 和 θjc 是多少?

    答:请查找有关 MSP430FR573x 混合信号微控制器数据表(修订版 L) 5.6热阻特性的信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、Keith、

    感谢您的快速支持。 我会告知客户。

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    快速问题。 您已链接 MSP430FR573x 数据表以了解抗音电阻。 只要封装相同、是否可以假设值相同?

    此致、

    Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,玛丽

    是的。 我认为是这样。