This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:我对 CapTIvate 的低温行为有疑问。

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/824476/msp430fr2633-i-have-a-question-about-the-low-temperature-behavior-of-captivate

器件型号:MSP430FR2633

您好!

我对 CapTIvate 的工作原理有疑问。

我正在通过使用 CapTIvate 握手温度来进行实验。
当用手指模型按下许多按钮时、如果温度为-5至-8度、则将处于未按下状态。
这是正常的吗?

此致、
da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Da、

    有几件事可能会导致此问题。

    1.是否启用了运行时重校准?

    以下 链接 提供了有关此功能的一些信息。

    2.按钮的 conversion count、conversion、gain、Proximity、thresholdtouch 阈值设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    #重新校准

    校准被启用。

    校准设置处于按下状态、因此通常认为不会进行处理。


    这些数字是默认值、尚未更改。

     conversion 字数   500
     转换增益     100
     Proximity 阈值   10.
     touch 阈值      10.


    作为附加信息。
    计数值不会超出阈值并减小。
    一旦按下、即使温度在未检测到时升高、
    将无法正确检测到它。
    它将检测何时升高温度并再次按下按钮。


    其他问题
    是否有关于温度上升或下降时每个参数如何变化的信息?

     conversion 字数、 conversion 增益、 Proximity 阈值、touch 阈值... 等等

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Da、

    因此、我可以更好地理解您看到的是、您是否能够在各种温度下从器件中查看实时信息?

    通常、这可以通过运行 CapTIvate 设计中心并查看传感器状态来实现。

    我想知道测量计数的变化是在室温下以及在-5至-8°C 时触摸按钮时发生的。

    此外、电极和您的手指之间的机械堆叠是什么。  我假设按钮电极是 PCB 的一部分、您在 PCB 顶部有一个镀层。  PCB 如何粘结到镀层、之间是否存在任何气隙?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da:

    我还有几个问题。

    您改变温度的速度有多快?

    在较低的温度下、您能否检查电路板上是否有形成冰的情况?  这可能包括电极和 MSP430。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Dennis:

    第一次检查在25度到-10度之间大约1小时。
    之后、即使使用冷却喷雾进行冷却、也会发生同样的现象。

    确保电极或 MSP430具有 ICE。

    无法将日志和其他日志粘贴到 e2e。 是否可以通过电子邮件等方式发送?

    电极材料
    铜、10φ μ m、8φ μ m 圆形

    覆盖
    丙烯酸1.5 mm

    结温
    电极周围的双面胶带(也考虑使用粘合剂)

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Da、

    我通过 E2E 向您发送了"朋友"请求、以便您可以向我发送数据。

    在平均时间中、仅选择一个在较低温度下不工作的按钮。

    当温度很低且按钮没有响应时、无需触摸即可读取 LTA 和转换计数测量值、当您触摸该按钮时、是否可以再次读取该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    没有明显的冷凝(或冰)。
    日志通过电子邮件发送。

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Da、

    我已经查看了数据日志、并查看当手指探头与按钮接触时、运行时间重新校准(日志文件中的第2193行)的表现。

    有一个参数(传感器超时阈值)会导致这种情况发生。  目的是在物体接触任何按钮的时间过长时重新校准触摸面板。  您能否确认您的设置是什么?  如果不是65535、请调整并重新测试。

    下面是一个示例。

    这也说明了移除探头盖后、LTA 和计数变得更高的原因。  这称为负极触控、当达到负极触控阈值时、系统将再次重新校准。  您的负触摸阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    两者都是默认值。

    传感器超时阈值:65535
    负触摸阈值:30

    添加问题。

    计数值的变化是否存在任何问题
    (温度特性)、直到校准发生?

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Da、

    查看完所有数据和设置后、是否可以在禁用运行时校准功能的情况下重复测试、并查看是否出现相同的问题?

    我提出的原因是不清楚导致重新校准的原因、我想隔离问题的根源。  通常、当 LTA 漂移+/-12.5%或超过负触摸或最大计数阈值时、会发生重新校准。  查看您的数据、我看不到任何这些原因。  

    此外、您是否在多个 MSP430上看到此行为?

    关于在重新校准之前对转换计数测量的问题、是的、我希望随着温度的降低、转换计数会变得更加积极、如 CapTIvate 设计指南中的图形所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Da、

    我向您发送了一封私人邮件、但会在这里重复、以确保您看到它。

    我已经回顾了您提供的.xls 文件中的数据、但看不到重新校准的原因。

    您能否在您的项目中找到 captivate.h 文件以及第70行附近的库版本是什么?  应与以下内容类似:

    #ifndef __CAPTIVATE_LIB_VERSION__
    #define __CAPTIVATE_LIB_VERSION_18000
    #endif

    此外、您能否向我发送 CAPT_UserConfig.c 和 CAPT_UserConfig.h 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、罗怡定。
    我听说丹尼斯在我离开时要求您提供支持。
    问题
    您能否告诉我如何将此 recal_FLAG 添加到日志输出中?
    (如何使用 CapTIvate 添加用户定义的日志数据。)
    此致、
    da
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DA:

    我在这里发布我的回复、因为这些信息可能对社区有益。

    我有使用重校准标志执行数据记录的指令和示例代码。  按照文档一词中的说明进行操作。  您可以将代码从 word doc 复制/粘贴到 CCS 项目代码中。

    e2e.ti.com/.../How-to-send-user-data-to-CapTIvate-GUI-for-data-logging.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DA:

    我在一段时间内没有听到您的声音、因此我假设您已经解决了您的问题。

    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我正在请求客户获取您请求的日志。
    请稍等。  

    此致、
    da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Da、

    我将关闭此主题、并通过电子邮件与您合作解决此问题。