This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2955:用它#39、将 MSP-EXP430G2ET 和 MSP430G2955与自己的电源线对目标进行编程

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, MSP430FR2433, MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/825039/ccs-msp430g2955-wiring-betwin-msp-exp430g2et-and-a-msp430g2955-with-it-s-own-power-supply-for-programming-the-target

器件型号:MSP430G2955
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ETMSP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想使用自己的电源在自己的 PCB 上对 MSP430G22955进行编程和调试。

我在 SLAU278Y ( 第23页)上找到了一条接线、但我没有找到与 Lauchpad J101连接器和 A 之间的接线

"外部"MSP430Gxxxxx。  是否有人可以确认接线?  ?

此致

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于主器件和目标器件之间没有电压电平转换器(用于 SBW 线路)、因此 FAIK、TI Launchpad 无法通过外部电源(不同于3.3V)工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BUSO、

    您可以使用 Launchpad 来调试器件、我使用 MSP430FR2433 Launchpad 作为示例来向您展示、 MSP-EXP430G2ET 也是如此。

    首先断开电源连接到 MSP430G2955。

    2.按照图中所述连接 Launchpad。  

    使用 CCS 调试器件。

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiding、

    您是否知道 launchpad 提供的最大输出电流是多少? 因为板上不仅有由3.3V 供电的 MSP430G2955!

    此致

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BUSO、

    该电流由5V USB 供电、并流经 LDO、降至3.3V、因此电流取决于 USB 电源。 通常为100mA、eZ-FET 本身大约需要几 mA。  

    谢谢、

    是的