This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2:由于 Windows 10从18xx 更新到19xx、因此无法对 Launchpad MSP-EXP430G2进行编程

Guru**** 2538700 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/817394/ccs-msp-exp430g2-launchpad-msp-exp430g2-can-not-be-programmed-since-windows-10-update-from-18xx-to-19xx

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件: CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

我们已将 Windows 10从18xx 更新为19xx。 此后、Windows 不再识别 LaunchPad MSP-EXP430G2。 我们的机构库存中有很多 LaunchPad、需要对它们进行编程。 我们可以做什么?

我们使用 Code Composer 6.2.0.00050

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请卸载当前版本的 CCS 并安装 最新版本的 CCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    我已卸载版本6.2.0.00050 (具有完整许可证)并安装了最新版本的 Code Composer 9.1.0.00010。 此外、由于这种原因、无法对 LaunchPad 进行编程。

    因此我们仍然无法完成日常工作。 请帮帮我。

    弗朗茨·彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很抱歉耽误你的答复。 您的问题似乎很奇怪。 您可以在另一台 PC 上使用 launchpad 进行尝试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了多种操作:不同的 Windows 10 PC、不同的 USB 端口、不同的 USB 电缆。 此外、我们还将 USB 设备的 USB3.0支持仅切换到 USB2.0。 没有什么真正的帮助。 有时它可以工作;但大约十到二十次尝试只能尝试一次。 每次尝试都需要很多时间。
    同时、我发现了一台旧笔记本电脑、它使用的是 Windows 7。 有了这个、一切都很完美! 因此 、德州仪器和 Windows 10的 LaunchPad MSP-EXP430G2存在一个大问题! 我不能相信、我们是唯一一家仍拥有大量此类 LauchPad 并需要在 Windows 10下对其进行编程的组织。 如果您能告诉我一个解决方案或解决方法、我们可以如何完成日常工作、那将会很好。 您可能有用于 LaunchPad 的新驱动程序? 还是针对 CodeComposer 进行更新以解决此问题?

    Franz Peter Zantis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是一个非常感兴趣的旁观者。 我们在这里使用 G2 Launchpad 执行各种操作。 我还在 Win10 1809、但 MS 可以随时决定升级我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    我们还认识到 Windows 7 (一切正常)和 Windows 10之间的差异。 Unter Windows 10的工作效果不是很好。 下载到电路板所花的时间比 Windows 7下花费的时间要多得多。  并且通常无法找到编程适配器。 但它起了作用。 不是很好,但是已经完成了。 总输出时间是在 Windows 10更新之后。

    弗朗茨·彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在1809年、G2仍然对我(显然)适用(CCS 8.3.1)。 我认真对待您的警告、因此在(不可避免的)升级发生时、我们不会采取盲目的态度。

    我无法解决此问题、但我认为另一个"投票"可能会略微刺激 TI 的调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我找到了解决方案!
    Windows 已更改节能模式。

    现在、我禁用了所有节能选项、现在工作正常。

    但我对此持怀疑态度。 我将用一段时间来处理它、我们将看到发生了什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 Win10更新是在我昨天离开时开始的、所以我想我将在周一了解。

    是否有我应该查找的复选框或某种类型的复选框?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您是否做得很好?

    我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我禁用了我可以找到的所有节能选项。 在我的计算机上、它现在可以正常工作。 不在其他计算机上。 节能选项因计算机的典型值而异。
    上周、我参加了一个关于旧计算机的专题讨论会-但是对于 Windows 10。 在这里、它可能每隔一秒就能正常工作。 因此、它非常不同。 对我来说、问题并没有真正得到解决。

    弗朗茨·彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我更新到190x (旧版)之后、G2 Launchpad 似乎可以正常运行。 (到目前为止,我只试过一个。)  我正在使用 CCS v8.3、但这可能无关紧要。

    我的 SysAdmin 配置了此计算机、因此我不知道设置了哪些选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    由于 Win10 Version1809 OS Build 17763.615也适用于我的主板、因此问题似乎取决于您的计算机。 您的问题看起来很奇怪。

    我还建议您在  E2E 内的 CCS 论坛上提问、因为我们是有关 MSP430器件的支持技术问题、但您的问题似乎与您的操作系统和驱动程序有关。