主题中讨论的其他器件: CODECOMPOSER
工具/软件:Code Composer Studio
我们已将 Windows 10从18xx 更新为19xx。 此后、Windows 不再识别 LaunchPad MSP-EXP430G2。 我们的机构库存中有很多 LaunchPad、需要对它们进行编程。 我们可以做什么?
我们使用 Code Composer 6.2.0.00050
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我们已将 Windows 10从18xx 更新为19xx。 此后、Windows 不再识别 LaunchPad MSP-EXP430G2。 我们的机构库存中有很多 LaunchPad、需要对它们进行编程。 我们可以做什么?
我们使用 Code Composer 6.2.0.00050
我们尝试了多种操作:不同的 Windows 10 PC、不同的 USB 端口、不同的 USB 电缆。 此外、我们还将 USB 设备的 USB3.0支持仅切换到 USB2.0。 没有什么真正的帮助。 有时它可以工作;但大约十到二十次尝试只能尝试一次。 每次尝试都需要很多时间。
同时、我发现了一台旧笔记本电脑、它使用的是 Windows 7。 有了这个、一切都很完美! 因此 、德州仪器和 Windows 10的 LaunchPad MSP-EXP430G2存在一个大问题! 我不能相信、我们是唯一一家仍拥有大量此类 LauchPad 并需要在 Windows 10下对其进行编程的组织。 如果您能告诉我一个解决方案或解决方法、我们可以如何完成日常工作、那将会很好。 您可能有用于 LaunchPad 的新驱动程序? 还是针对 CodeComposer 进行更新以解决此问题?
Franz Peter Zantis