This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:项目

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/825356/ccs-codecomposer-project

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPMSP430F5529MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我在 CCS 中有一个工程、但它不能处于活动、编译或调试状态。

我购买了 MSP-EXP430F5529LP Launchpad 来开发我的 USB 应用、并从 TI 页面下载其示例项目

示例是 zip 文件。  我已将其解压缩到本地驱动器中。

在 CCS 中、我点击"file"->"Open projects from File System"来导入示例工程"OutOfBox_EmulStorageKeyboard"。

该工程已成功显示在 CCS 工程资源管理器中、但无法处于活动、编译或调试状态。

故障排除

  1. 我转到了本地驱动器中的示例项目文件夹、并取消选中了"只读"以使该文件夹可写。  之后、我重新打开 CCS 工作区、但问题仍然存在。
  2. 我从项目资源管理器中删除了项目并尝试"导入项目"、但失败了。  CCS 返回"Error: import failed for project 'OutOfBox_EmulStorageKeyboard'、因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。
  3. 我超过了这个论坛、发现了一 个类似的问题主题。 在此线程中、工程是库工程;而我的非活动示例工程不是。
  4. 我在同一工作区和其他工作区中构建、调试其他工程不会遇到任何问题。
  5. 我删除了同一工作区中的所有其他项目、但问题仍然存在。
  6. 此示例项目中没有目标配置文件。  我将 MSP430F5529配置文件复制到项目本地驱动器中、但没有帮助。  目标配置文件 来自通过 Resource Explorer 的其他 MSP430F5529 USB 示例项目。

平台:CCS 8.3.0.0009

硬件:MSP-EXP430F5529LP

谢谢你

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、

    我不知道导入的工程当前为什么无法与 CCS 配合使用、我的猜测是该工程是使用旧得多的 CCS 版本制作的、导入该工程可能会遇到一些问题。   

    我认为、解决此问题并从更新的源获取项目可能更容易。  大多数演示和示例代码现在都保留在 TI Resource Explorer 中。  您可以在以下位置下载 MSP430F5529LP 的开箱即用演示: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFjLMGfmisuH35A8Y8lt3Q__IOGqZri__LATEST  

     我建议创建一个新的工作区、然后尝试导入和构建此项目。  最简单的路径可能是直接从 Code Composer 中的 Resource Explorer 导入它。  请按照以下步骤操作:

    1. 在 CCS 中、点击 View ->  Resource Explorer
    2. 导航至 Software/MSP430Ware/Development Tools/MSP-EXP430F5529LP/Demos
    3. 在这里、您将看到此 Launchpad 的演示。 单击开箱即用体验项目
    4. 在右侧、将有一个"Import to IDE"按钮、可将其直接导入您的工作区。   
    5. 构建项目。  (第一次可能需要几分钟时间。)

    请告诉我这是否适合您。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JD

    我听从了你的建议,解决了我的问题。

    非常感谢

    文森特