This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好
我在 CCS 中有一个工程、但它不能处于活动、编译或调试状态。
我购买了 MSP-EXP430F5529LP Launchpad 来开发我的 USB 应用、并从 TI 页面下载其示例项目、
示例是 zip 文件。 我已将其解压缩到本地驱动器中。
在 CCS 中、我点击"file"->"Open projects from File System"来导入示例工程"OutOfBox_EmulStorageKeyboard"。
该工程已成功显示在 CCS 工程资源管理器中、但无法处于活动、编译或调试状态。
故障排除
平台:CCS 8.3.0.0009
硬件:MSP-EXP430F5529LP
谢谢你
文森特
您好、Vincent、
我不知道导入的工程当前为什么无法与 CCS 配合使用、我的猜测是该工程是使用旧得多的 CCS 版本制作的、导入该工程可能会遇到一些问题。
我认为、解决此问题并从更新的源获取项目可能更容易。 大多数演示和示例代码现在都保留在 TI Resource Explorer 中。 您可以在以下位置下载 MSP430F5529LP 的开箱即用演示: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFjLMGfmisuH35A8Y8lt3Q__IOGqZri__LATEST
我建议创建一个新的工作区、然后尝试导入和构建此项目。 最简单的路径可能是直接从 Code Composer 中的 Resource Explorer 导入它。 请按照以下步骤操作:
请告诉我这是否适合您。
谢谢、
JD