主题中讨论的其他器件:MSP430F1611、 MSP-FET、 MSP430WARE
工具/软件:Code Composer Studio
我正在 Win7中使用"Code Composer Studio v9"和"MPS430 USB 调试接口 MSP-FETU430IF"。
当我创建 CCS 项目时、我定义了一个与 MSP430F1611微控制器的"TI MSP430 USB1 [默认值]"连接。
该工程包含多个.c 和.h 文件、但是在调试启动时、它似乎可以正常工作。
没有错误或警告消息。 程序自动进入运行(恢复)状态、绿色 LED (电源)亮起、而红色 LED (模式)闪烁。 在控制台中显示闪存/FRAM 和 RAM 的使用情况。
大约一分钟后、绿色和红色 LED 亮起、但硬件无法正常工作。 似乎该程序尚未加载/上传。
可能是什么?
此致、
Matteo