This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:为低功耗应用建议一个替代 MSP430器件

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/820789/msp430f5342-suggest-an-alternative-msp430-part-for-low-power-application

器件型号:MSP430F5342

您好!

我们正在为 电池供电的应用寻找 MSP430微控制器、该应用具有以下要求、

 VCC - 1.8V

UART - 2号

3、SPI - 1号

4. I2C - 1号

5、ADC - 2号

6.内置有报警功能的 RTC

我计划使用 MSP430F5342,是否有更好的选择来满足上述要求。

提前感谢、  

LIJO Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电压最高可达2.0V、我建议 使用 MSP430FR5972 、以实现更低的低功耗性能和更低的成本。

    如果电压必须为1.8V、则 F5342应为最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小雄、

    感谢您的响应、一个快速澄清、当我查看 MSP430F5342数据表时、我了解到 AVCC 至少需要 2.2伏特。

    因此,在这种情况下,如果我的 DVCC 是1.8V,那么模拟部分将不起作用? 。

    如果我的理解有误、请予以更正

    谢谢、此致

    LIJO Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法保证 ADC 性能、因为1.8V AVcc 超出规格