请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5342 您好!
我们正在为 电池供电的应用寻找 MSP430微控制器、该应用具有以下要求、
VCC - 1.8V
UART - 2号
3、SPI - 1号
4. I2C - 1号
5、ADC - 2号
6.内置有报警功能的 RTC
我计划使用 MSP430F5342,是否有更好的选择来满足上述要求。
提前感谢、
LIJO Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在为 电池供电的应用寻找 MSP430微控制器、该应用具有以下要求、
VCC - 1.8V
UART - 2号
3、SPI - 1号
4. I2C - 1号
5、ADC - 2号
6.内置有报警功能的 RTC
我计划使用 MSP430F5342,是否有更好的选择来满足上述要求。
提前感谢、
LIJO Thomas
如果电压最高可达2.0V、我建议 使用 MSP430FR5972 、以实现更低的低功耗性能和更低的成本。
如果电压必须为1.8V、则 F5342应为最佳选择。