你好
对于我们的产品、我们需要计算并输出管道中液体的速度以及相应的体积
该产品应该是多个管道直径和壁厚的通用产品、因此我们计划根据所选管道计算体积。
该算法会产生以下结果:deltaTOF、 totalTOF_UPS 和 .totalTOF_DNS
假设介质是水、温度为25摄氏度(1480 m/s)、管道直径为25 DN (33.7 mm)
问题是:
计算中速的最佳方法是什么? 和音量。
实际数字作为方程式的示例在这里非常有帮助
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
对于我们的产品、我们需要计算并输出管道中液体的速度以及相应的体积
该产品应该是多个管道直径和壁厚的通用产品、因此我们计划根据所选管道计算体积。
该算法会产生以下结果:deltaTOF、 totalTOF_UPS 和 .totalTOF_DNS
假设介质是水、温度为25摄氏度(1480 m/s)、管道直径为25 DN (33.7 mm)
问题是:
计算中速的最佳方法是什么? 和音量。
实际数字作为方程式的示例在这里非常有帮助
谢谢
尊敬的客户:
您已经走上了正确的道路... "现实世界"是关键。 管道和配件过去分为1/2英寸、3/4英寸、1英寸、1 1/4英寸等 如今、衡量指标更为时尚。 在这里、他们称之为 DN15、DN20、DN25、DN32、但尺寸几乎相同。 如果您测量它们、您会发现在大多数情况下、内径既不适合"英寸刻度"、也不适合"毫米刻度"。 在最初的几天里,用铸铁制成的管道 A DN25/1"的标称内径约为25毫米。 改进了制造、尽可能减少使用的材料。 剩下的只是一些标称类别的管道和与仪表的连接。
如果您购买仪表,请查看灵敏度.... DN25的典型仪表 在其线性区域中的值在100-200ps/lph 之间。 低速率下的情况会变得非线性、也会出现高流速、在高流速下 、计量服贸总协定的压力下降超出了指定的限值。
如果您构建自己的仪表并必须计算灵敏度、则使用 模拟器进行流量动态。 市场上出售的是功能强大的产品。 还提供免费仿真器。 许多大学都使用"OpenFoM"(我只是在没有和特别推荐的情况下提及)。 此仿真器允许您计算与直线管道不同的形状。 现代超声波仪表不仅是直管、还具有 扩散器、喷嘴、节流孔和挡板等元件。 这样就可以实现 .R800/1000的高动态范围。 另请查看 ISBN 978-3-662-52917-1 此800寻呼机的前75页是免费的。 这给您一个大致的想法。
简单的非模拟 方法是使用您 构建的仪表管道并串联一个参考仪表;运行一系列不同的流速。 结果将为 您的新仪表生成校正曲线。 在多个温度下重复整个过程、然后=>完成。 (您已确定了管道的特征)。
我附加了一些基于直管的图;这些图易于计算、但具有较低的灵敏度和较低的动态范围
a)一个没有孔口的双视镜系统、请注意镜片之间的流式曲线变化
b)孔径(黄色)抑制墙壁反射、并导致 更线性的行为、代价是压力下降较高
c)对角系统;湍流在与声角的交点处形成。 此外、声学轴可能会在 高速时弯曲...
玩得开心
Johann