主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-CAPKEYPAD
尊敬的先生:
我们正在使用 NFC 设计 MSP430FR2533电容式感应功能。
到目前为止、我们遇到 了电容式感应干扰问题。
触摸键0、9和#符号将由自身启动。 可以给我们一些关于这种情况的建议吗? 谢谢。
我们的电路板为4层
http://www.seawalk.com.tw/0000/touch.jpg
http://www.seawalk.com.tw/0000/gerber.png
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我们正在使用 NFC 设计 MSP430FR2533电容式感应功能。
到目前为止、我们遇到 了电容式感应干扰问题。
触摸键0、9和#符号将由自身启动。 可以给我们一些关于这种情况的建议吗? 谢谢。
我们的电路板为4层
http://www.seawalk.com.tw/0000/touch.jpg
http://www.seawalk.com.tw/0000/gerber.png
您好 Luc年、
感谢 您将我们的技术用于您的项目。
您是否需要回答任何特殊问题、或者只是获取我对一般布局的看法?
我不知道您是否已经拥有、但我建议您在我们的现有 TI 参考设计中也有一个视图、并更具体地了解 TI 参考设计
请告诉我、这是否有帮助、或者您还有其他问题。
我建议使用 TI 参考设计中看到的互模式、但取决于其他应用相关参数、如镀层厚度等
关于 NFC、我建议将天线从电极移动到电路板边缘尽可能远。
顶部的电极如何连接到引脚、我在顶层看不到过孔
电极中心的白色圆圈是什么?
对于层的使用、我可以看到它遵循了我们的大多数建议。
-顶层
电极和网格 GND 之间的间隙约为1.5mm + NFC 天线
- L1 用于路由所有电容信号。 RX 和 TX
可用于某些电力线(无时钟信号)
- L2 全网格 GND
可用于某些非时钟信号路由
-底部 组件和数字路由
如果您有其他问题、请查看上述信息并告知我。
很高兴为您提供支持。
此致
Kostas
尊敬的 Kostas:
目前、我们听从您的建议、尽量将天线从电极移动到电路板边缘。 任何更新都将使您保持一致、谢谢。
顶部的电极如何连接到引脚、我在顶层看不到过孔
它有 Via,我在 bule 行中标记它: http://www.seawalk.com.tw/0000/gerber.png
电极中心的白色圆圈是什么?
我们将其空心化以实现 LED 背光