This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:电容式感应干扰

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533, BOOSTXL-CAPKEYPAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/819918/msp430fr2533-capacitive-sensing-interference

器件型号:MSP430FR2533
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-CAPKEYPAD

尊敬的先生:

我们正在使用 NFC 设计 MSP430FR2533电容式感应功能。

到目前为止、我们遇到 了电容式感应干扰问题。

触摸键0、9和#符号将由自身启动。 可以给我们一些关于这种情况的建议吗? 谢谢。

我们的电路板为4层  

http://www.seawalk.com.tw/0000/touch.jpg

http://www.seawalk.com.tw/0000/gerber.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luc年、

    感谢 您将我们的技术用于您的项目。

    您是否需要回答任何特殊问题、或者只是获取我对一般布局的看法?

    我不知道您是否已经拥有、但我建议您在我们的现有 TI 参考设计中也有一个视图、并更具体地了解 TI 参考设计

    请告诉我、这是否有帮助、或者您还有其他问题。

    我建议使用 TI 参考设计中看到的互模式、但取决于其他应用相关参数、如镀层厚度等

    关于 NFC、我建议将天线从电极移动到电路板边缘尽可能远。

    顶部的电极如何连接到引脚、我在顶层看不到过孔

    电极中心的白色圆圈是什么?

    对于层的使用、我可以看到它遵循了我们的大多数建议。

    -顶层

                   电极和网格 GND 之间的间隙约为1.5mm +      NFC 天线

    - L1        用于路由所有电容信号。 RX 和 TX

                   可用于某些电力线(无时钟信号)

    - L2        全网格 GND

                   可用于某些非时钟信号路由

    -底部             组件和数字路由

    如果您有其他问题、请查看上述信息并告知我。

    很高兴为您提供支持。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Luc年、

    我没有听到你的反馈。

    上述信息是否有助于澄清/回答问题?

    是否需要其他帮助?

    请告诉我。

    谢谢

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 尊敬的 Kostas:

      目前、我们听从您的建议、尽量将天线从电极移动到电路板边缘。 任何更新都将使您保持一致、谢谢。

      顶部的电极如何连接到引脚、我在顶层看不到过孔

      它有 Via,我在 bule 行中标记它: http://www.seawalk.com.tw/0000/gerber.png

      电极中心的白色圆圈是什么?  

      我们将其空心化以实现 LED 背光

       

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    勒西弗、

    感谢您的回答。

    对于键盘、我还建议检查 BOOSTXL-CAPKEYPAD 设计、该设计将帮助您优化布局。

    我还建议考虑使用互电极。

    平面镀层材料和厚度是多少?

    此致

    Kostas